This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY

Guru**** 2817115 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, USB-TO-GPIO2, TPSM8D6C24, UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1373600/usb2any-usb2any

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: USB-TO-GPIO2TPSM8D6C24UCD90160A

工具与软件:

尽管我正在使用 USB2ANY Explorer 下载所需的固件、但在 FUSION TI 软件中未检测到 USB2ANY 适配器。 我需要检测 USB2任一功能、以便识别板上的 PMBus 和 I2C 总线器件、就像 USB2GPIO2适配器正在检测的那样。 这是可行的吗? 如果是、如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是放大器论坛、它是所有 USB2ANY 相关问题的默认收集器-但放大器团队实际上并不支持此产品。 我们向我发送了您的问题、因为放大器团队知道我对 USB2ANY 软件有一些了解、但我来自时钟和时序(我们恰好经常使用 USB2ANY)、我不知道融合软件特定的错误或 USB2ANY 的问题。 下面我找到来自数字电源组的一些人来看看这个问题。 很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harsha、

    您正在使用什么产品? 如果您正在使用 Fusion Digital Power Studio (https://www.ti.com/tool/FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO)和 UCD3138x 器件(https://www.ti.com/technologies/digital-power.html)、则需要使用 USB-TO-GPIO2适配器(https://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO2)。 建议将 USB-TO-GPIO2适配器与 Fusion Digital Power Studio GUI 配合使用。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您联系以回答我的问题。 我在内部设计的定制电路板中使用 UCD90160A 电源序列发生器 TPSM8D6C24。 我在通过 PM 总线通信使用 USB2GPIO 适配器检测 IC 时没有遇到任何问题。 但是、当我连接 USB2ANY 适配器时、FUSION 中未检测到它(未找到器件、而是未找到适配器)。 因此、我已经使用 USB2ANY Explorer 软件加载了所需的固件、并启动了 USB2ANY EVM。 尽管完成了该操作、融合仍然无法检测到 USB2ANY 的适配器模式。

    此致、

    Harsha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harsha、

    UCD90160A 由不同的团队拥有。 我会将您的问题转给正确的专家。 请让他们有时间查看您的问题并作出回应。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Fusion GUI 仅支持 USB-2-GPIO (https://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO2?keyMatch=usb-to-gpio2) 、请使用此软件狗。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    谢谢你。 我碰巧购买了 USB2ANY 软件狗 以用于进一步的 用例。 如果我没有任何支持 USB2ANY 软件狗的 EVM 板、则我的意思是、在购买产品后如何验证产品的功能性。 USB2ANY Explorer 固件上传是否足够?

    此致  

    Harsha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我无法对 USB2ANY 进行评论、因为我们不支持它。

    您必须使用 USB-2-GPIO 与 Fusin GUI 配合使用。

    此致

    Yihe