This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY SDK

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1372986/usb2any-usb2any-sdk

器件型号:USB2ANY
Thread 中讨论的其他器件: BQ79718-Q1

工具与软件:

我尝试使用 USB2ANY 与 BQ79718VEVM-049进行通信。 我想使用.lib/.dll 文件执行简单的 UART 通信、而不是使用提供的 GUI。

USB2ANY_2.8.2.0_SDK_Setup 没有 UART 示例代码。

  1. 使用.lib 文件时、我无法使用 gcc 进行编译。 您能否提供有关.lib/.dll 文件的信息? 具体来说、它们是32位还是64位?
  2. 您能否提供一个简单的 C 语言示例代码来使用.lib/.dll 文件执行 UART 通信?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seungmin,

    我们已让您能够访问 MySecure 中的 BQ79718-Q1_evaluation 文件夹(链接)、您可以在其中找到我们的示例代码。 GUI 不应处于可编辑状态、其任何库也不供客户使用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在使用您为 usb2any 器件提供的库进行测试。

    我需要将 UART 波特率设置为1Mbps (BQ79718)。 但是、我注意到、所提供的文档(USB2ANY SDK 2.8的 API 参考)中未列出1Mbps 选项。

    您是否可以确认在使用库初始化 UART 通信时是否可以将自定义/未列出的波特率设置为1Mbps? 如果是、请提供有关如何正确执行此操作的说明。

    如果无法设置1Mbps、建议使用最接近的支持波特率选项或替代方法来实现所需吞吐量、我将不胜感激。

    提前感谢您的帮助。 我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seungmin,

    您可以尝试使用波特率9还是10吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您建议尝试使用波特率9或10。

    我测试了波特率设置为9、这导致通信速度为1200bps。 当我将波特率设置为10时、其速度为2400bps。

    将波特率设置为9或10 不能解决我的问题。

    您能否提供有关如何使用库设置1Mbps 自定义波特率的指导?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seungmin:

    我们通常不支持 USB2ANY 用户代码开发、因为 USB2ANY 是 TI 内部开发工具、我们会发布编译后的代码(如 GUI)供客户使用和连接该代码。 因此、请了解对此的支持将有限。

    对于 BQ796xx 和 BQ797xx 系列器件、我们开发了一种自定义固件(v3.1.1.14)、该固件可通过 BQ796xx 或 BQ797xx GUI 加载到 USB2ANY 硬件中。 一旦您的 USB2ANY 加载了该固件、如果您仍然坚持使用 USB2ANY 进行开发、您可以使用设置10 (如 Ben 在上文中所述)来获得1Mbps。

    对于客户自有的软件开发、我们不建议使用 USB2ANY。 您可以使用任何其他可以生成 UART 通信的工具。 作为参考、我们的 EVM 还配备了 FTDI TTL-232R-5V 连接器。

    此致、

    Viktor。