This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:LM2902问题。

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902, TPS562203, TPSM861252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1374649/lm2902-lm2902-question

器件型号:LM2902
主题中讨论的其他器件: TPS562203TPSM861252

工具与软件:

我想使用每个通道具有+12V 输入和+3.3V 输出的 OPAMP LM2902。 0.5A

 如何配置电路?

 如果即使 LM2902不是 LM2902、也可以通过某种方法满足上述规格、请推荐它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否希望构建电源? 在这种情况下、请使用 TPSM861252等集成电源模块、或通过 TPS562203等降压转换器构建自己的电源模块。 (对于两个通道、请使用其中的两个。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要尝试将12V 输入更改为3.3V 2.8V、以便为 LED 供电。
    它无法使用 OPAMP 而不是降压进行配置?
    我需要4个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器必须耗散4 ×(12V−2.8V) × 0.5A = 18.4W。这需要非常好的冷却效果。

    需要说明的是:您有四个正向电压约为2.8V 的 LED、想分别使用500 mA 来运行它们? 您是否需要单独打开/关闭它们? 您想将它们调暗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、安永泽

    这里是一些可实现500mA 的12V 四通道 LED 驱动器

    www.ti.com/.../products.html