This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7530:单端输出

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7530, OPA810, OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1372763/ths7530-single-end-output

器件型号:THS7530
主题中讨论的其他器件: OPA810OPA656

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在研究这款器件、但是他们需要单端输出。

数据表中包含变压器单端输出的示例图、但客户不想使用变压器。

我们是否可以使用单个运算放大器将差分输出转换为单端输出(如下应用手册所示)、或者使用其他方式?

https://www.ti.com/lit/ab/sbaa229b/sbaa229b.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、客户将使用+/-2.5V 电源、且 输出信号也为正负。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果客户不想使用变压器、使用类似应用手册中突出显示的配置是一个不错的选择。 考虑到电源限制、第二级需要考虑一些因素。 应用是否有带宽要求以及预计第二级输出的目标 Vopp? 这两个参数会影响器件的可用性。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ignacio-San,

    感谢您的支持!

    输出幅值高达+/-100mV、信号频率高达2MHz。

    如果运算放大器级将 THS7530的输出除以15、则总增益符合目标(x0.25 ~ x14)。

    您是否能够选择合适的运算放大器、并通过 TINA 或 PSpice 创建仿真电路?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsusi-san:

    很抱歉耽误您的时间、我们无法让 THS7530正确仿真。 问题是、该模型是一个相对较旧的架构、在某些条件下会导致问题。 我大概知道了一个潜在的电路会是什么样的、但是更改某些参数可能会导致电路显示错误的结果。 我将仿真用于单位增益稳定的 OPA656、但使用 OPA810等轨到轨输出器件很有用、因为您的输出范围已扩展到类似于 应用手册中突出显示的运算放大器。 我在下面附加了 TINA 文件。

    此致、

    Ignacio

    e2e.ti.com/.../THS7530_5F00_Model.TSC