This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA994:数据表测试条件、Cload 和 Riso 的默认值(未明确说明)

Guru**** 2904820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1374273/opa994-datasheet-test-conditions-default-values-for-cload-and-riso-where-not-explicitly-stated

器件型号:OPA994

工具与软件:

技术支持人员、您好!

关于 OPAx994 (作为"、24MHz、具有无限容性负载驱动能力的125mA 输出电流运算放大器"销售)、我有两个问题、具体而言关于该器件通过单个电源轨提供分离电源轨的应用、请参阅文章:

www.planetanalogue.com/.../

标题:"使用运算放大器将电压轨分离以创建虚拟接地"

2024年6月5日发布
作者:Dan Tooth 和 Tyler HOLMVIK

我指的是数据表:

SBOSAF2B–2023年6月–2024年3月修订

问题1:

章节:

5.6电气特性

本节的测试条件如下所述:


对于 VS =(V+)–(V–)= 2.7V 至32V (±1.35V 至±16V)、TA = 25°C、
RL =、10 kΩ 连接到 VS/2、VCM = VS/2、和
VOUT = VS/2、除非另有说明。

表中有许多条目未具体提到(a)负载电容(Cload)和(b) Riso (运放输出引脚和负载电容器之间连接的电阻器)。  

对于这些条目、哪些值适用于:(a) Cload 和(b) Riso?

注意:Cload 和 Riso 是根据数据表中的图6.1定义的、为了方便起见、复制并粘贴在下方:

问题2:

章节:  

5.7典型特征(续)

本节的测试条件如下所述:

在 TA = 25°C、VS =±16V、VCM = VS/2、RLOAD = 10 kΩ 时(除非另有说明)

本节开头提到了这些测试条件、并在每页顶部重复这些测试条件。   同样、在所提供数据的几个实例中、未明确提及(a) Cload 和(b) Riso 的值。  

以下项的值是什么:(a) Cload 和(b) Riso?

诚然、很多图表也许不会受到这两个值的影响、但是、为了避免对测试条件产生任何疑问、考虑到该产品正在积极销售并具有"无限容性负载驱动能力"、是否有可能披露这些值。   

如果不可能从适用于本节所有图表的一般意义上披露此信息、我会要求针对以下特定情况提供此数据:

请参阅图5-39。   

从何处测量过冲、它是(a)运算放大器的输出引脚还是(b) Riso 的另一侧:跨 Cload (即图6.1中标记为"Vout"的节点)吗?   

请参阅图5-40 (相位裕度与容性负载间的关系)。  这只有一个跟踪、并且未明确提供 Riso 的值。   

下图来自产品说明书第15页。


此外:对于图5-39和5-40、用于测试器件的具体电路是什么?  我询问是因为数据表中的图7.3 显示反馈网络(R1、C1)连接到运算放大器的输出引脚、而不是标记为"输出"的节点。   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

     我希望回答您的以下所有问题-如果我漏掉了任何问题、请告诉我。

    Unknown 说:
    ]对于这些条目、适用于以下各项的值是什么:(a) Cload 和(b) Riso?
    [quote userid="582898" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1374273/opa994-datasheet-test-conditions-default-values-for-cload-and-riso-where-not-explicitly-stated ]]有什么值:(a) Cload 和(b) Riso?

    所有在缺少 R_ISO 和 C_LOAD 值的情况下进行的测量都在不采用这些组件的电路中执行。

    [报价 userid="582898" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1374273/opa994-datasheet-test-conditions-default-values-for-cload-and-riso-where-not-explicitly-stated "]在哪里测量的过冲?是(a)运算放大器的输出引脚还是(b) Riso 的另一侧:跨 Cload (即:图6.1中标记为"Vout"的节点)?   [报价]

    过冲是从运算放大器的输出引脚测量的。

    [quote userid="582898" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1374273/opa994-datasheet-test-conditions-default-values-for-cload-and-riso-where-not-explicitly-stated 进一步:关于图5-39和5-40、用于测试设备的具体电路是什么?

    用于测量图5-39的电路如下、其中过冲是从运算放大器的输出引脚测量的。 请忽略图中的示例值、此图像取自另一个示例。

    对于图5-40 (以及图6-2)、 理论上使用图6-1中的电路在 R_ISO = 0的条件下测试器件。 在实践中、这是使用伪开环配置完成的、以获得开环响应的幅度和相位。  

    [报价 userid="582898" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1374273/opa994-datasheet-test-conditions-default-values-for-cload-and-riso-where-not-explicitly-stated "]我询问是因为数据表图7.3 显示反馈网络(R1、C1)连接到运算放大器的输出引脚、而不是标记为"输出"的节点。   [报价]

    图7-3描述了器件的示例应用、与用于测量电气特性的任何电路无关。

    此致!

    Kevin