This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:UCD3138A

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1374452/amc1311-ucd3138a

器件型号:AMC1311

工具与软件:

电压监测电路设计用于监控 PSFB 转换器的300V 输出。 我们设置 1.7V 作为隔离放大器(AMC1311BDWVR)的阈值、用于监控300V 的最大电压。 我们得到的最大输出电压为 2.33V 0.542V AMC1311BDWVR 的 OUTN 引脚处断开。 我们将 AMC1311的 OUTP 和 OUTN 直接连接到主微控制器(UCD3138ARGCR)差分引脚(EAP0和 EAN0)

但 EAP0支持的最大电压是 1.999V 依据 UCD3138ARGCR 数据表。  请建议任何降低 OUTP 上电压的方法、以便 UCD3138ARGCR 的 EAP01引脚支持该方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavithra:

    为什么 AMC 输出被测量两次(一次与输出直接差分、一次差分至单端转换后)?

    有几种降低输出电压的方法是:

    1. 减小分流值、使 OUTX 引脚上最大电压下的输出不超过1.99V。  这样做的缺点是、您不会使用器件的满标量程。
    2. 在 OUTX 引脚和 EAX0输入之间放置一个分压器。
    3. 在 OUTX 和 EAX0引脚之间放置一个差分放大器、以按比例缩小电压。

    谢谢。