This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:运算放大器的输出电流

Guru**** 2929220 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1374349/lm358-output-current-of-opamp

器件型号:LM358

工具与软件:

运算放大器 LM358的输出电流以拉电流和灌电流的形式给出。 我想知道它们之间有什么区别。 它与 短路电流有何不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 LM324和 LM358器件应用设计指南第3节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于拉电流/灌电流输出、我想、当运算放大器输出为另一个电路供电时、我们将运算放大器的输出拉电流称为负载可能具有的最大电流。 我不确定这是否有意义?  

    当电流方向从外部电路进入运算放大器输出时、我们所参考的输出灌电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    灌电流或拉电流取决于根据负载终端的情况、电流流入或流出放大器的方向。  请参阅典型特性中的爪形曲线、了解输出电压如何随输出灌电流或拉电流而变化(图6-46、6-47)。

    短路电流规格是运算放大器无法正确输出摆幅的电流限制、如下图中突出显示:  

    另请参阅上面链接的应用设计指南中的第3.4节、了解有关 LM358短路电流的详细信息。  

    我们还提供了一个视频来说明输出电流和短路电流等输出限制: http://ti.com/video/6279999026001

    此致、
    Ashley