This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302:使用 INA302在短路事件期间控制栅极驱动器

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: INA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1372244/ina302-using-ina302-to-control-gate-driver-during-short-circuit-event

器件型号:INA302

工具与软件:

嗨、TI 专家!

我们设计了一个开关电路、其中 MOSFET 采用高侧配置、电流测量电阻(分流)位于低侧。

我们在锁存模式下使用 INA302。

我们将根据需要设置 RLIT 电阻器值、当发生超出范围的情况时、Alert1变为低电平、并作为中断连接到 MCU。 因此、使 MCU 能够控制 FET 的释放、即导通 FET。

Alert2引脚通过与门直接控制栅极驱动器、以实现独立于 MCU 干预的保护。

与门用于使 MCU 和 INA302能够独立执行操作。

Cdelay 电容器根据短路事件检测的要求设置为150us。

我们想知道此配置是否能够按预期工作、或者原理图中是否存在任何潜在缺陷。

请求您对相同问题的宝贵答复。

谢谢、此致

Ibrahim

e2e.ti.com/.../32_2700_S_5F00_BMS_2D00_Gate_5F00_Driver_5F00_Current_5F00_Sense.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ibrahim、

    感谢您提前提供所有这些信息。 您的原理图看起来实际上不错。 看起来所有数据表建议(包括输入滤波器)均已正确实现。

    请注意输入滤波器引入的误差:

    另请观看 《驱动 SAR ADC 的电流分流放大器注意事项》 如果  INA302的输出用于驱动 SAR ADC。

    如果是、您可能必须实施电荷桶滤波器、如"注意事项"应用手册中的滤波器:

    我希望这对您有所帮助!

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    感谢您深入介绍滤波器注意事项。

    我们将根据您的建议执行相同的操作。

    我们需要做的另一个说明是关于使用 Rlimit 电阻器进行超出范围限制设置。

    我们需要将 ALERT1和 ALERT2设置为相同的超出范围检测条件。 可以这样做吗?

    使用与门的开关逻辑是否将按预期工作?

    或者在这样做时还有其他注意事项。

    谢谢。此致

    Ibrahim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ibrahim:

    可以设置相同的限值、但(从我的外部角度)这是多余的、您应该会在警报引脚上看到两个内部比较器的相同响应。  

    我在原理图中看不到您的与门、但您可以使用警报引脚驱动与门、而不会出现问题。  

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。  

    感谢您的反馈。

    我想详细了解您在使用基于 SAR 的 ADC 时提到的电荷桶滤波器。

    由于运算放大器输出是单端输出、您共享的基准块显示滤波器连接到 ADC 上的两个引脚。

    一个是运算放大器输出、另一个引脚已连接、我想知道的位置。

    谢谢。此致

    Ibrahim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ibrahim、  

    另一个 ADC 输入引脚将连接到 INA302的接地端。 下面是  我发送的用于驱动 SAR ADC 的电流分流放大器注意事项应用手册中的示例。  

    此致、  

    Joe