This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3311:由于干扰和布局不良而产生的偏移问题?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1375206/amc3311-offset-problems-due-to-interference-and-bad-layout

器件型号:AMC3311

工具与软件:

您好!

使用 AMC3311感测0-300VDC。

具有1M Ω+ 10k Ω+ 1M Ω 的电阻分压器 AMC3311测量10k Ω 电阻。

在最高300V 时、AMC3311大约有1、5V 输入、然后进入 另一侧的 MCP3421 18位 ADC。

两个问题:

1.输入为0V (通过整个电阻分压器)时、  AMC3311输入引脚上仍存在5-10 mV 的电压(使用 Fluke V 表进行测量、也可使用 ADC 进行测量)。 似乎存在一些干扰。 将10uF 电容器移至更靠近 AMC3311的位置会使问题变得更严重。 删除它也没有任何帮助。 将100pF 电容器直接放置在 AMC3311的输入引脚上也会使情况更糟。 移除(短接)铁氧体没有任何帮助。 用小螺丝刀短接 AMC3311上的引脚可使读数变为0V。 短接10k 电阻器也会产生0V 电压。 再次取下螺丝刀、读数会 再次上升至5-10mV 到 AMC3311输入引脚以及 另一侧的 ADC。

2.用手指按住 AMC3311 IC 封装、10秒后读数上升约2.5mV。 这是否在规格范围内? 偏移漂移应为10微伏/度。

我想我必须重新设计 PCB、这次需要更加关注您的 PCB 参考设计。 我认为地面(蓝色)是一件好事,但可能不是。

组件不是您指定的制造商产品编号。 可能也是一个问题,但我怀疑。

PCB 上有三个 AMC3311。 它们可能会相互干扰?

还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    您能提供更多有关您的系统的信息吗?   

    3个 AMC3311用于测量什么?

    您是否看到所有器件上的偏移?

    当您显示0V 输入时、这是意味着您的输入电源关闭还是输入被强制为0V?

    谢谢。