This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:其中的输入偏置电流为10uA?

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1375395/ina231-where-is-the-input-bias-current-10ua

器件型号:INA231

工具与软件:

您好、

数据表说明 "IIN+、IIN-、输入偏置电流  10μA "。

我想知道10uA 是否在图片中指的是 I1+I2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入偏置电流是根据每个引脚测量的。

    另请参阅图7-13:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    如 Clemens 所述、10µA 是流入 IN+和 IN-每个引脚的电流。 从上图可以看出、没有 I1和 I2、因为您只会有高侧或低侧分流电阻器、而不是同时有。

    此致、

    Mitch