This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA836IDBVEVM:我需要针对该运算放大器进行 EMIRR 测试性能与 OPA354进行比较

Guru**** 2583705 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA836, OPA354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1375353/opa836idbvevm-i-need-the-emirr-tested-performance-of-this-op-amp-to-compare-with-the-opa354

器件型号:OPA836IDBVEVM
主题中讨论的其他器件:OPA354、OPA836

工具与软件:

OPA836目前应用于我们的产品中、对手机频率范围非常敏感。 我们需要更换产品、并正在考虑使用 OPA354。 您已提供有关 OPA354的 EMIRR 报告、我们想要与 OPA836进行比较。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA836是一款旧器件;从未测量过这些 EMIRR 特性。