This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:AN-1852《使用 pH 电极进行设计》

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1374833/lmp7721-an-1852-designing-with-ph-electrodes

器件型号:LMP7721

工具与软件:

大家好、

我正在设计 pH 计并参考了 https://www.ti.com/lit/an/snoa529a/snoa529a.pdf?ts = 1718298362490&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 作为参考。

在本文档给出的设计中、 为 pH 探针提供512mV 的电压以偏移其输出并将双极输出转换为单极。
我想知道我能否为 pH 探针提供1V 电压、而不是512mV 电压。
pH 电极是否安全??? 即使用户意外地将反极性导线与电路连接在一起、也是如此。
我的 pH 探针是标准 mV 输出探针。
提前感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patel:

    Unknown 说:
    pH 电极是否安全???

    我的 pH 电极附带了烤箱电极化学参考-对于水电解液、Ag/AgCl 是最常见的、也是其他的。 如果您使用电化学基准、则无需电子基准、但您可以使用运算放大器缓冲器来缓冲电化学基准。 根据盐电解液的浓度、Ag/AgCl 电化学参考值约为0.198V 或200mV。 有关详细信息、请查看您的 pH 电极数据表。  

    不建议增加参比电极的电化学电势。 原因是您的 WE 电极的电势是通过 REF 电极测量的。 如果 REF 电势较高、则工作电极的电势也较高。 您可能会在测量中产生不需要的侧电化学反应。 CE 电极用于拉取/灌入电流以使 WE 电极保持在稳压状态、这意味着 CE 需要拉取或灌入更多电流以调节受控电势。  

    AG/AgCl 电化学 Red 并非全部消耗电流。 它的电流极小、可能接近 PA 至 nA 范围。 如果用户意外地使 REF 电极短路、电势将崩溃。 关于电子参考、可以说也是如此。 它不应该提供很大的电流、只要它不会损坏运算放大器缓冲器或带隙基准、就让电子基准崩溃。  

    BTW、在 pH 电极应用中、连接器采用键控方式、电缆束屏蔽良好(其中一些采用双屏蔽或三屏蔽同轴电缆硬度实现)。 因此事故一般不会发生。 这些不应是松散的导线连接。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Raymond Zang1.

    感谢您对 pH 电极的深入了解。  

    我的问题得到了解决。