This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:TL082在低于3.5V 断电时、输出上出现异常尖峰

Guru**** 2511725 points
Other Parts Discussed in Thread: TL082, OPA2991, TL082H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1376009/tl082-tl082-abnormal-spike-on-output-while-powering-off-under-3-5v

器件型号:TL082
主题中讨论的其他器件: OPA2991

工具与软件:

嗨、团队:

使用 TL082时、 输入 IV 通过一个毫欧电阻器接地、这相当于没有电流流过它、并理解为接地。 测试 IV_O 信号;
在上电或断电期间、发现 IV_O 具有输出。 粉色线 CH4为 IV_O;绿线为 CH2、它是运算放大器的正电源。  我发现运算放大器断电的电压大约为3.5V、因此输出将出现不可控制的尖峰。 请通过优化电路帮助确认产生尖峰电压的原因以及是否可以消除尖峰电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于4.5V 的最小建议电源电压时、无法保证正常运行。

    请试用 TL082H、它具有不同的架构、但没有此类放大器可通过无效电源来保证输出的行为。 您必须使用具有关断功能的运算放大器、如 OPA2991‍S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门茨、

    感谢您的回复!

    您能解释一下输出产生尖峰所导致的电源电压下降的原因吗? 客户想知道我们的放大器可能导致的设计级别的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于上拉或下拉输出的内部电路是不对称的;当电源电压变得足够低以至于某些晶体管停止工作时、上部的某些晶体管仍然处于活动状态。