This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:如何利用 XTR116、通过2线4 -20mA 电流环路提供更大电流的5V 传感器

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR116, XTR111, XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1375944/xtr116-how-to-supply-5-v-sensors-with-more-current-from-2-wire-4-20ma-current-loop-using-xtr116

器件型号:XTR116
主题中讨论的其他器件: XTR111XTR117、XTR115

工具与软件:

您好!

我决定将 XTR116应用于我的4 -20mA 变送器项目。

在此项目中、传感器是5V 传感器(与一个微控制器配合使用)、它们都消耗了300 mA。

我计划使用 XTR116、但片上5V 稳压器无法提供如此高的电流。

此外、我还想仅从2线4 -20mA 电流环路提供整个系统(即传感器+微控制器+ 4 -20mA 发送器)、而无需为传感器添加任何额外的直流电源。

我如何实现这个系统?

我做了一些研究,但似乎没有确切的解决方案...

此致、非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流消耗就是信号。 因此、当您从电流环路为传感器供电时、最大电流消耗必须小于4 mA、否则您将无法传输4 mA 的信号。

    如果您想消耗300 mA、则需要单独的电源、即3线回路、具有3线 变送器、 如 XTR111。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yodpra:

    Unknown 说:
    在此项目中、传感器是5V 传感器(与微控制器一起使用)、两者都借鉴了300 mA。

    具有300mA 的5V 传感器具有大约5V/0.3 = 16.7Ω 的阻抗。 如 Clemens 所示、您可能必须为应用使用 XTR111 3线电流环路变送器。  

    对于2线电流环路变送器、5V 传感器+ MCU (微功耗 CMU)的功耗必须低于3.7mA 才能使用。 请阅读以下应用材料、包括视频。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945173/faq-what-is-a-2-wire-4-20ma-current-transmitter?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252525252525255BFAQ%25252525252525255D%252525252525252520xtr117#

    您可以使用数字隔离器将传感器与 XTR115/XTR116/XTR117 2线电流环路变送器连接、但数字隔离器正在发送 PWM 信号、而输入是通过 RC LP 滤波器的 PWM 信号平均值。 对于高精度应用、这种拓扑可能不适用。 在这种情况下、 XTR111 3线将是最佳选择。   

    请告诉我您想要如何继续。  

    此致!

    Raymond