This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9054:延迟、TLV9054IPWR 的 TPD (传播延迟时间)

Guru**** 2509215 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1375938/tlv9054-delay-tpd-propagation-delay-time-of-tlv9054ipwr

器件型号:TLV9054

工具与软件:

嗨、团队:

LS electrical 问我他们在哪里可以找到1)输入和输出之间的延迟和2) TLV9054IPWR 的 TPD (传播延迟时间)。

他们尝试在 TLV9054的数据表中找到这些数据、因为他们在其他器件中找到了这些数据、但没有在 TLV9054IPWR 中找到这些数据

 他们必须参考哪些数据来了解延迟和传播延迟时间?

谢谢你。

此致、

Tommy Seol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    传播延迟是比较器的规格、而不是运算放大器的规格。 客户是否将此器件用作比较器? 存在等效规格、但我们需要知道器件如何针对增益和输入信号进行使用。

    此致!
    Jerry