This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY 更新问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1375590/usb2any-usb2any-update-issue

器件型号:USB2ANY
Thread 中讨论的其他器件:BQ79718-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队  

我正使用 USB to Any 来监控电池管理板数据(BQ79718-Q1)。 我在 USB2ANY 固件更新中遇到问题。 我们观察到、当我在板和笔记本电脑之间连接 USB2ANY 时、按摩后会显示。

点击"Update"后、将显示以下屏幕。

请提供解决方案建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:

    确保已 从 BQ7971X-Q1-DESIGN 下载"USB2ANY_3_1_1_14 - BQAutoEval.txt"文件并将其粘贴到固件文件夹中。 如果您尚未执行此操作、请参阅 GUI 用户指南中的第1.1.3节。  

    此致、

    巴里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 
    感谢您的帮助、它的工作令人满意。 我的问题已经解决。

    谢谢、此致