This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2210:运算放大器#39;s 输入

Guru**** 2847060 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA828, OPA2210, OPA2156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1375106/opa2210-operational-amplifier-s-input

器件型号:OPA2210
主题中讨论的其他器件:OPA828、、 OPA2156

工具与软件:

我找到了本文档、其中介绍了双极、JFET 和 CMOS 输入运算放大器之间的比较。  

文档中给出的示例器件包括 OPA2210 (双极)、OPA828 (JFET)和 OPA2156 (CMOS)。  

https://www.ti.com/lit/ab/sboa355/sboa355.pdf?ts = 1718342863212&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

我仍然没有得到他们的区别是什么? 三种运算放大器中哪一种适合应用。 为了更好地理解、请有人描述一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    它主要归结于源阻抗。 如果您有高源阻抗传感器、您需要高输入阻抗放大器。 JFET 和 CMOS 器件具有更高的输入阻抗和非常低的输入偏置电流。 相对于 JFET 和 CMOS 器件、双极输入具有较低的输入阻抗和较高的输入偏置电流。  

    双极器件具有非常低的电压噪声、但电流噪声较高。 当您将双极器件与高源阻抗传感器配对时、电流噪声会乘以源阻抗值、从而转换为额外的电压噪声。  

    高源阻抗传感器的一个示例是降噪吉他拾音器。 拾取是感性的、过频时阻抗升高。 是什么      Z = jwL。 随着频率上升、源阻抗也随之上升。 因此、带有 JFET 或 CMOS 输入的放大器更适合用作连接到吉他的放大器。 乘以源阻抗会减少电流噪声。

    我最近撰写了一份应用手册(下面的链接)、对两种拓扑和各种源阻抗进行了比较。 下图显示、随着源阻抗升高、JFET 电路将胜出。 对于低源阻抗传感器、具有双极输入的 INA 将胜出。  

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa589/sboa589.pdf?ts = 1718394922624&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FINA849

    下面是另一个应用手册、更详细地讨论了电流噪声影响。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa570/sboa570.pdf?ts = 1718394964368

    我希望这对您有所帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以总结一下吗:  

    如果我们有更高的源阻抗传感器、则应该使用 CMOS 运算放大器/JFET 运算放大器、因为它们 具有更高的输入阻抗和极低的输入偏置电流 IB。

    如果我们降低源阻抗传感器、那么我们应该使用 BJT 运算放大器。  

    BJT 运算放大器:低输入阻抗、高输入偏置电流 IB、更小的电压噪声、更高的电流噪声、可从高电压运行。

    CMOS 运算放大器/JFET 运算放大器:极高输入阻抗、低输入偏置电流 IB、制造轨到轨型运算放大器。  

    哪一个更快? CMOS 运算放大器/JFET 运算放大器或 BJT 运算放大器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    讨论运算放大器时、说一个比另一个快确实很复杂、并不直接。 一般而言、在讨论分立晶体管时、由于 CMOS 寄生效应、CMOS 通常比双极晶体管慢。 我们有高速运算放大器使用 CMOS 和/或双极或两者的组合。  

    此致、  

    Chris Featherstone  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图提供了大量信息。 我想知道我们是否有更多这样的数据有助于理解运算放大器特征和进行比较。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    在我们网站的"产品"下、我们有多个类别、例如音频。 如果点击这些类别、我们会提供包含 每个类别相关关键规格的图像。 以下是一些示例:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/overview.html

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/overview.html

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/power/overview.html

    例如、如果您点击"查看音频运算放大器上的所有产品"、那么您也可以使用筛选器进行深入比较。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/products.html

    此致、  

    Chris Featherstone