This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:适用于航天应用的压力传感器4 -20mA 变送器和放大器电路

Guru**** 2509995 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, PGA309, OPA211-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1370464/xtr117-pressure-sensor-4-20ma-transmitter-and-amplifier-circuit-for-space-applications

器件型号:XTR117
Thread 中讨论的其他器件: PGA309OPA211-HT

工具与软件:

您好!

我正在设计一款适用于航天应用压力传感的双线4 -20mA 变送器。 我们现有的设计采用 XTR117发送器、 PGA309传感器调节器和 OPA2378AIDCNR 前置放大器。

我们的设计使用一个传感器、该传感器的输出信号为5-20mV/V、工作温度范围为-65C 至140F、环路电源电压为9-36V

我们处于设计过程的早期、乐于采用分立式或集成式解决方案。 使用与上述器件类似的器件对认证很有帮助、但不是硬性要求。

申请 TI 协助、为这款 具有太空应用稳健性的双线4 -20mA 发送器确定组件和可能的设计  

谢谢