This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:超出限制后 ALERT 引脚置位的时间长度

Guru**** 1810550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1375141/ina226-how-long-for-alert-pin-to-assert-after-limit-is-crossed

器件型号:INA226

工具与软件:

您好!

我正在尝试确定在总线过压事件后 ALERT 引脚置位需要多长时间。 在数据表的第8.2.1.3节中、 有两个图形显示输入超出限值、然后 ALERT 引脚被置位。 但是、我不明白为什么当转换时间为140us 时、置位 ALERT 所需的时间比1.1ms 长10倍。 您能解释一下为什么转换时间较短会花费更长的时间吗?

是否可以估算在使用不同的转换时间时 ALERT 置位所需的时间?

谢谢!

此致、

Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我看了这些图中的数字,看起来他们的数字是交换的...  转换时间越短、 警报响应时间就越短。 通常、 警报响应时间取决于转换时间和超过阈值的距离。 当仅启用一个通道时、ALERT 响应将始终小于转换时间的2倍。 如果启用了额外的通道、则将其转换时间与该值相加。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    感谢您的快速响应! 只是为了确认、如果在启用了多个通道的情况下将它们的转换时间加到该值、您是说将总线电压测量和分流电压测量的转换时间相加、然后将该转换时间相乘、还是将与警报相关的测量的转换时间相乘、然后再添加其他转换时间?

    此外、在说到通道时、您是指仅分流电压还是总线电压测量(至少对于此器件)?

    祝您周末愉快!

    此致、

    Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zach、

    是的、按通道我是指分流电压和总线电压、抱歉、我本应该更加清楚。  

    将与警报相关的测量转换时间乘以2、然后将其他转换时间相加

    这是计算最大警报响应时间的正确方法。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mitch!  我没有其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!