This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:仿真运行缓慢且不正确

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3302, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1372559/amc3302-simulation-running-slow-and-incorrectly

器件型号:AMC3302
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

您好!

我在 Simmetrix 中使用 AMC3302 Spice 模型、它似乎运行非常慢。 此外、主要问题是它没有产生 HLDO 输出、这对于芯片的运行至关重要。 我想我已按照数据表将其连接起来。

请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们支持 TINA-TI 和 PSPICE for TI 仿真模型。 这些内容可在产品页面上找到。  

    我不熟悉 Simetrix 或者什么可能导致这个错误。 对于给您带来的不便、我们深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这不是 Simmetrix 或 PSpice 工具的问题、我觉得模型本身不完整。 您能仔细检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该模型似乎能够在 PSpice 中工作。  运行 Simmetrix 模型时可能会出现问题、或者在将模型导入 Simmeterx 时模型中存在一些损坏。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、萨利赫、

    您能给我发送这款型号吗?

    您是否还能够使用 pspice 模型进行交流分析并确定端到端带宽?  我认为这种隔离会导致交流分析出现一些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的模型可以在 AMC3302产品页面(页面顶部链接)的"设计和开发"->"设计 工具和仿真"->"AMC3302 PSpice 模型"下找到。   

    我运行了交流分析、没有任何问题。

    谢谢。