This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290:输入时序

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1376570/ina290-input-timing

器件型号:INA290

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我计划使用 INA290、

我是否可以在没有 Vs 电源输入的情况下向 IN+引脚输入电压?
如果在输入 Vs 电源之前将电压输入到 IN+、或者在 IN+输入期间将 Vs 关闭、是否正常?

谢谢你

Ootani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有钳位二极管(否则、无法实现120V 输入)、绝对最大额定值允许这一点。

    如图6-14…6-18所示、当 VS = 0V 时、输入偏置电流仍然流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ootani-San

    是的、Clear 正确、可以在没有通电 Vs 时在 IN+处获得电压。

    此致、

    Mitch