This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2392:输入偏置电流问题的后续处理

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1375197/opa2392-follow-up-on-input-bias-current-question

器件型号:OPA2392
Thread 中讨论的其他器件:OPA392

工具与软件:

您好!

这只是一个简短的问题、跟进对偏置电流的讨论。  

我想知道是否可以针对接近上述4.25V 电源电平的电源电压提供几个 IB 与 VCM 的图表。

我们想使用电源电压大约为3.8V 至4.5V 的 OPA392、并想查看在偏置电流超过规格之前我们可以对其进行多少推送。

或者、如果您可以提供一个能够准确计算偏置电流与共模电压行为的 SPICE 模型(可用的模型似乎没有、请参阅链接中的讨论)、这也会起作用。

该器件似乎前景广阔、我们也非常乐于使用它。

提前感谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    另外、IB 支持多种器件、其电压为3.3V (+/- 1.65 V)和5V (+/- 2.5 V)、具体如下所示。  在5V 电压下、转换区域周围的 IB 会增加、但只要您保持共模电压低于正轨1.5V、IB 通常小于50fA。

    我们确实已对 IB 建模、但未像您提到的那样精确定位您想要的细节。  很遗憾、我找不到所请求的电源电压之间的任何数据。   

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您很快回来。 我知道、我所请求的电源电压可能没有任何数据(无需担心!)。

    只是一个小的跟进。 在上一主题中、曾提到电源电压"低于4.25V 通常应该可以消除 IB 凸点"。 我假定这是根据现有数据得出的结论、但似乎没有。 您能说明一下如何估算该阈值吗?  

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    4.25V 估算值是从对导致 IB 凸点的内部电压的电路分析中提取的。  遗憾的是、在该电源电压下、我们没有任何数据要支持。

    我们可以获得几种不同电源电压下的 IB 与共模电压、但 如果您有兴趣的话、可能需要~2周左右的时间-请告诉我。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    这样可以澄清一些情况。 对于凸点消失的电压、掌握实验数据会很有用、但我们将在最后尝试这么做

    谢谢你。

    此致、

    乔治