This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:WEBENCH 中的错误?

Guru**** 2503175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1376635/lm5158-bug-in-webench

器件型号:LM5158

工具与软件:

WEBENCH 从 Eaton 选择变压器 VP2-0066R、但计算出错误串联电阻。

我向 WEBENCH 输入了以下数据:

VinMin = 16.0V

VinMax = 32.0V

VOUT = 4.0V

Iout = 1.5A

器件= LM5158RTER

拓扑=反激式

VP2变压器具有6个线圈、通过连接可得到:

LP = 12.8 µH、Rp = 90.0m Ω、Leake_L = 166.0nH、Ns1toNp = 500.0m、RS1 = 90.0m Ω、 Ns2toNp= 1.0、 RS2 = 180.0m Ω

由于 LP 通过串联两个线圈实现、在我看来、Rp 的电阻应为180m Ω、RS2的电阻应为90m Ω。

我是否发现问题、或者 WEBENCH 中是否存在错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Axel:

    感谢您使用 E2E。

    请您将您的 webench 设计发送给我吗? 在 webench 中输入您的规格时、我们不会向您推荐 Eaton 的 VP2-0066R。

    另外、从数据表中、我看到1个绕组的电流为3.2uH。 因此需要4个串联的环路才能实现12.8uH。

    此致、

    Moritz