This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA862:有关全差分反相放大器配置的问题。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1376285/opa862-question-about-fully-differential-inverting-amplifier-configuration

器件型号:OPA862

工具与软件:

我想使用 opa862作为差分 ADC 输入驱动器。  我的信号在0-5V 范围内、ADC 输入范围为0-2V。

因此、我使用 opa862作为反相放大器进行了 Tina 仿真。

仿真结果令人满意;然而、它们在实际硬件中实现、并且在相应电路运行期间、输出引脚上会发生振荡。

我想知道 oppa862是否不适合我的应用程序。  

我要求有人帮助解决仿真和实际硬件操作之间的区别。 即使在裸板上、症状也是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hojoong:

    我曾浏览过您的 Tina 电路、且想知道实际电路是否是通过这种方式实现的? 如果是、那么设计可能不起作用、因为该特定器件的配置会与您的典型 FDA 配置稍有不同、后者使用两种反馈、这与您在 TINA 仿真中使用的类似。 如果您参阅数据表中的图8-1、可以看到内部器件与典型的 FDA 略有不同。 该器件不需要仅从正输出到反馈引脚的负输出到输入的反馈环路、如图所示。  

    此致、

    Ignacio