This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240-SEP 可用性

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA901-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1371352/ina240-ina240-sep-availability

器件型号:INA240
Thread 中讨论的其他器件:INA901-SP

工具与软件:

您好!

想知道为什么 INA240-SEP 器件是从 TI 推出的? 是否预计将来会推出?

BR、

Mika Hirvonen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mika!  

    我将不得不 再次回答有关 INA240-SEP 可用性问题的问题、随时回复此帖子以检查有关此问题的更新。

    同时、我们还推出了另一款符合航天标准的器件 INA901-SP、您也可以查看该器件: https://www.ti.com/product/INA901-SP

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Levi:

    感谢您提供的信息。 是的、我们还在一个项目中使用 INA901-SP、但对于我们目前处于设计阶段的新 CubeSat 项目而言、单位成本太高。

    BR、

    Mika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mika:

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    我已向您发送电子邮件以进一步支持此问题。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为同样的原因,我和米卡也有同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Casey:

    请将您的问题发送至 ipa-ina240-sep@list.ti.com

    谢谢!

    Louis