This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA172:交流耦合跨阻放大器电路

Guru**** 2683995 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA172, PSPICE-FOR-TI, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1377305/opa172-ac-couple-transimpedance-amplifier-circuit

器件型号:OPA172
Thread 中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TITINA-TI

工具与软件:

您好!

我目前正在尝试在 LTSpice 中构建该电路: 交流耦合跨阻放大器电路(TI.com)

这是我的电流电路及其输入和输出信号。

我对 LTSpice 非常陌生、因此我不确定我是否有写入命令行或是否存在其他问题、但我的目标是简单地复制 TI 电路并能够看到相同的输出。  

非常感谢所有的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢发布在 e2e 上、您是否计划使用 AD549?  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试复制模型、但没有 U3 OPA172、因此我用 AD549代替。 我的最终目标是简单地重新创建该模型、并看到输出与链接中的输出相匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Travis、  

    ADI 在其用户协议中已同意其他半导体公司不能使用其软件 LTSpice。 话虽如此、我发现了以下在线教程、建议移除电压表并在 AM1和 AM2上添加电流表: Microsoft PowerPoint - LTspiceGettingStartedGuide.ppt [兼容模式](analogue.com) 此外、可以在 PSpice for TI 下载中找到 OPA172网络表模型、可以使用第三方导入将其导入到 LTSpice。  

    作为 TI、我们支持 TINA-TI 和 PSpice-for-TI、我已在 TINA-TI 中构建了该电路、如果您在 Cadence 环境中更加舒适、则可以在 PSpice-for-TI 中构建该电路。 文件如下: e2e.ti.com/.../OPA172_5F00_TIA.TSC 
    如果您不熟悉 TINA、我已经写下了有关如何重新创建所有图形的步骤。  

    我还将更新电路设计、以便将文件包含在文档中。  

    如果您有任何其他问题或需要更新的器件替代产品、请告诉我。  

    祝你一切顺利!
    Carolina