This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:要使用哪个 ADC 输入范围?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1376947/ina237-which-adc-input-range-to-use

器件型号:INA237

工具与软件:

数据表中是否缺少数据来帮助我确定应该设计哪个 ADC 范围? 在差动输入上、我将使用电流检测电阻、我假设使用高 ADC 范围(最大160mV)我会获得比使用低范围更好的结果(更高的 SNR 和更高的精度)-但数据表中没有与 ADC 范围以及它如何影响规格相关的规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcello:

    在选择要使用的范围时、需要考虑多个因素。 下面是一些要点:

    分流限制:

    如果您只限于特定尺寸的分流器或小范围的分流电阻器、那么您可以选择最充分利用的 ADC 范围。 为确保准确性、理想情况下您希望最大预期电流几乎完全超出 ADC 范围。  

    电源注意事项:

    如果您采用的是功耗敏感型设计、那么您将需要尽可能小的分流电阻器、在这种情况下、由于差分电压可能较小、因此您将需要使用较小的 ADCRANGE。 如果功率不是问题、则可以使用更大的分流电阻器。  

    INA237的噪声性能:  

    为此、您需要使用数据表中的表8-2、说明根据配置设置的每个 ADC 设置的噪声性能 (这 可能是您想要了解的 ADC 范围如何影响规格的信息)。 您可以使用此表根据设置来确定哪个 ADC 范围可以提供更高的精度。

    如果您可以灵活调整分流电阻大小、则需要尽可能提高该值(因此、通常较高的 ADC 范围会在使用理想分流电阻时获得更好的结果、除非两个范围都在16位时达到最大值)。

    如果您卡在使用一个特定尺寸的分流器时、请注意、较小的 ADC 范围会缩小4倍、即为2位。  因此、在使用相同尺寸的分流器时、如果两个范围的 ENOB 之间的差值为2 (即13.7和15.7)、则精度相同。 如果差值大于2、则范围越大越好、但如果差值小于2、则范围越小。

    因此、有些人在设计较大的范围、然后在测量适合较小 ADC 范围的较小值时"放大"到较小的范围、以提高这些测量的精度(如果他们可接受的转换和平均设置的 ENOB 能够使放大模式提供比缩小时更高的精度)。

    此致、

    Mitch