This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA177:需要轨到轨输出器件

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, OPA196, OPA206, OPA177, OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1376454/opa177-need-rail-to-rail-output-device

器件型号:OPA177
主题中讨论的其他器件: OPA191、OPA192 、OPA206、OPA196

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否有可以使用引脚对引脚方式替代 OPA177的轨到轨输出性能器件? 客户需要此规格来满足系统要求。 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA191和 OPA192是相似的、但速度更快、CMOS 也是。 请参见 此比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Francis:

    OPA177 (SOIC)有许多下一代 P2P 选项。

    有关轨到轨输出性能、请参阅 OPA205 OPA206。 OPA206包括集成的 ±40输入过压保护功能。

    请参阅下面的比较表。

    此致、

    Jack Snyder

    精密放大器产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的帮助。 客户现在需要轨到轨输入和输出、因此可能提到的设备 Clemens 会更合适。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的帮助、您能帮助我进一步了解双极和 CMOS 之间的区别吗? 我们来看看输出结构、对吧?

    BRS、

    Francis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    架构适用于所有晶体管、这主要影响输入。 CMOS 器件在相同速度下通常具有更低的输入偏置电流和功耗以及稍高的噪声;您可以在我链接的比较中看到这一点。

    我不知道在您的应用中有哪些重要特征。 一般而言、OPA191/2的差异使它们更加出色、但速度快得多的放大器可能会在输出端产生更多的振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Francis:

    请参阅我们的 应用手册、了解不同输入技术 (CMOS、双极和 JFET)的概述。

    如果客户需要 RRIO、请建议使用 CMOS 输入放大器 OPA191。 请注意双极输入级(OPA177)和 CMOS 输入级(OPA191)之间的电压噪声差异。 如果不需要偏移规格、我们还有 OPA196、它是0.1mV 偏移电压下的低级变体。  在1kHz 时15nV/√Hz 电压噪声是否满足 客户要求?

    此致、

    Jack Snyder

    产品营销工程师|精密放大器