This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:独立应用、电源建议?

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1376111/buf802-standalone-application-power-supply-recomendation

器件型号:BUF802

工具与软件:

大家好、我的想法是使用1节电池 Lipo 这样的电池、并能够正确地为电路供电。

您是否有关于将独立电源与 BUF802一起使用的电路/原理图建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    BUF802当然可以在单电源配置中使用。 最终设计将取决于您要实现的方案、但我附上了原理图、其中展示了在单电源配置中偏置器件的一种方法。 无论您要实现哪种电路、目标始终是确保输入处于数据表中突出显示的器件建议范围内。 这可以通过在需要时对电路进行偏置来实现。  

    此致、

    Ignacio

    e2e.ti.com/.../8054.Buf802singlesupply.TSC