This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:用作 PT1000温度传感器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, REF200, AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1377886/amc3330-q1-use-as-pt1000-temperature-sensor

器件型号:AMC3330-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3330REF200AMC3301

工具与软件:

您好!
我当前正在寻找一种方法来评估具有增强型绝缘的 PT1000传感器。
我遇到的是 AMC3330。

是否有任何理由不通过内部直流/直流转换器 和电阻器评估传感器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有电源、那么您的最佳选择确实是具有集成直流/直流的隔离式放大器、例如、一些 AMC33xx。

    "VIN−"连接是什么?

    您是否希望让恒定电流流过 PT1000? 将 REF200配置为200 µA 后、您将获得0.2V 的压降、理想选择是 AMC3301。