This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358B:LM358 SpiceModel 支持单电源?

Guru**** 2797665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904B, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1376451/lm358b-lm358-spicemodel-support-to-single-power-supply

器件型号:LM358B
主题中讨论的其他器件:LM2904BLM358

工具与软件:

关于 LM358 Spice 模型(LMx58B_LM2904B)
将 V+电源设置为+5V。
当 V 电源设置为0V 至-1V 时、OPAMP 输出卡在接近 V+电源电压。
V-电源为-2V 或更低时正常运行。
实际产品是否可以在 V 电源连接到 GND 的单电源结构下运行? 此外、是否可以在实际产品运行时进行仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishikawa-San:  

    您能否演示一下如何在仿真中设置电路? 输入和输出连接到了什么?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "">e2e.ti.com/.../LM358_5F00_V_2D00_.png">(V-)  -1.5V 正常 :0V (GND) NG   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishikawa-San:  

    如果您在双电源中使用 PSpice 中的模型、则仿真将起作用。 这是一个特定的模型问题,我们修复了我们的许多模型,但错过了这一个-感谢您 提请我们注意!  

    我们将努力解决此问题、但在此期间、请使用双电源进行配置。 在实际运行中、运算放大器将在单电源下正常工作。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!