This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2426-TLE2426:EP

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1377555/tle2426-ep-tle2426

器件型号:TLE2426-DSP EP
主题中讨论的其他器件:TLE2426

工具与软件:

您好!

 TLE2426MD 和 TLE2426MDREP 之间的区别是什么 ?

谢谢!

CC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CC:

    TLE2426MDREP 是 EP TLE2426的"增强型产品"(-TLE2426)版本。 这是该器件的高可靠性版本、具有额外的鉴定、受控基线、增强的 DMS 支持以及扩展的温度范围(55ºC º C 至125ºC º C)。

    TLE2426MD 是该器件的商用版本、具有扩展温度范围 (55ºC º C 至125ºC º C)。

    https://www.ti.com/pdfs/hirel/mltry/EP_QRA_Support.pdf 

    此致、

    Zach