This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200能否与单端输出搭配使用?

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1377514/amc1200-can-amc1200-be-used-with-single-ended-output

器件型号:AMC1200

工具与软件:

如果我只使用其中一个 AMC1200模拟输出、会不会有任何精度、线性等损失?  或者我是否需要使用差分放大器?  我不会讨论 ADC、如您的应用手册中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene:

    这是您参考的应用手册吗? - 将差动输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (修订版 B)

    在这种情况下、如果不连接到 ADC、则可以使用该设置将差分输出转换为单端输出。

    否则、如果您不想在系统中添加运算放大器、您可以只使用其中一个输出。 需要注意的是、这将牺牲满量程范围(仅留下一半)、并且不会进行滤波。 为了获得最佳实践、我们还建议通过10k 电阻器将另一个输出端接地、而不是将其悬空。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    EVA