This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA552:我的功率放大器是否在振荡? 如果是、如何避免这种情况?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA552, OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1378021/opa552-is-my-power-amplifier-oscillating-and-if-so-how-to-avoid-it

器件型号:OPA552
主题中讨论的其他器件: OPA551

工具与软件:

我正在使用 OPA552构建一种简单的功率放大器。 我复制了本文档中的一个原理图(https://www.ti.com/lit/an/sboa224a/sboa224a.pdf) 、认为它足够简单(我很少设计模拟电路)、但实际上它似乎不是。

这是我的原理图和 PCB 文件的屏幕截图。 设计旨在将来自信号发生器的200kHz 正弦波(Vpp 约为1V 至5V)放大到大约10V 的 Vpp。 输出用于驱动一些自制的电容式电极、与超声波换能器类似、但不知道确切的细节。

测试过程中、我向运算放大器施加了~12.2V 的电压。 R2和 R3之间的电压为6.1~6.2V、并按预期偏置。 但当未施加输入信号时、无负载或680 Ω 电阻器负载的输出是频率约为1.6MHz 的波形。

如果我从微控制器生成3V 方波并将其馈入输入、我将在示波器上获得该结果、其中通道1 (黄色)是输入、通道2 (蓝色)是输出。 输入信号似乎被适当放大、但高频噪声/振荡仍然存在并强加在输出信号上。

希望你们知道这是怎么发生的、并就电路设计(或 PCB 布局、如果我的布局对反馈网络施加了过多的寄生电容)给我一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ma:

    对原理图的交流部分进行仿真会显示出一些极高的增益峰值。 您会看到这样的振荡也就不足为奇了。

    瞬态阶跃响应确认振荡是可以预期的。

    问题是 OPA552  已解补偿 仅在增益为5V/V 或更高时保持稳定的放大器。

    我建议使用 OPA55 1. 它是单位增益稳定版本的器件。 请参阅下面针对2V/V 交流增益的仿真阶跃响应

    e2e.ti.com/.../OPA551_5F00_AC_5F00_HPF.TSC

    根据负载的电容、您可能需要一些额外的补偿来完全消除振荡。 但是、第一步是切换到具有单位增益稳定的器件。 如果您继续看到使用 OPA551的振荡、请随意回复此主题、我们可以提供一些其他稳定技术。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Zach 的令人印象深刻的解释。