This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:INA180高端电流感应

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1377824/ina180-ina180-high-end-current-sensing

器件型号:INA180

工具与软件:

您好!

我们计划使用 INA180A1DBVR 对12V 电压轨进行高端电流感应。 12V 输入到直流/直流转换器、后者为系统产生3V3。

INA180A1DBVR 的 IN+/IN-连接在 12V 电压轨上的电流检测电阻两端。 当 DUT 通电时、器件的 IN+/IN-将在器件本身之前看到电压

将在 Vs 引脚上通电。 数据表似乎建议这样做是可以的-但我能否确认在器件本身未通电时可以为 IN+/IN-线路提供共模12V 电源?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;在所有情况下、输入端的绝对最大额定值均允许高达26V。 另见图7.21。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、  

    感谢您一如既往的正确答复。  

    您好 Ranjeet、

    感谢您的发帖;Clemens 是正确的、因为此器件在器件的电源接通之前、可以承受输入端存在的12V 电压。 这是一款稳定可靠的器件、我完全理解需要进行确认。  

    此致、  

    Joe