This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290:如何降低输入偏置电流?

Guru**** 2830495 points

Other Parts Discussed in Thread: INA290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1377027/ina290-how-to-reduce-input-bias-current

器件型号:INA290

工具与软件:


尊敬的支持部门
我正在考虑使用 INA290A3。
我希望在睡眠期间消除尽可能多流经器件的电流(Vs=0)。
在此策略下、在 INA290的 GND 引脚与模拟 GND 之间放置一个 N 沟道 FET 以在睡眠期间将其关断是否有效?

请提供建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsuji:

    通常不建议这样做、因为电压可能会浮动到未知值。 如果 Vs = 0V、则它应关断、电流应最小化。  如数据表所示、输入引脚上仍然存在电流。

    此致、

    Javier