This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310A-Q1:RCM &RDIFF 值

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: INA310A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1378419/ina310a-q1-rcm-rdiff-values

器件型号:INA310A-Q1

工具与软件:

INA310A-Q1器件的共模阻抗(RCM)和差模阻抗(RDIFF)值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devendhiran:

    我们不指定 INA310A-Q1的输入阻抗、因为它在输入侧有一个偏置网络。 我会将您引导至数据表第10页的典型特性图、尤其是图6-13、6-15和6-17、这些图详细说明了输入偏置电流与共模电压或 Vsense 之间的关系。

    我们不指定输入阻抗的原因是 INA310具有 如下所示的输入偏置网络级配置、这使 INA310A-Q1能够在-4V 至110V 的共模电压范围内运行20uA 的低输入偏置电流。
                                    

    此致!
    Mallika Senthil