This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:感测电流(从35uA 到1mA)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238, INA228, MSP430FR6047, INA226, INA236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1377537/ina226-sensing-current-from-35ua-to-1ma

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047INA236、INA238 、INA228

工具与软件:

大家好、我一直在尝试测量非常小的电流、电流来自 MSP430FR6047、处于 LMP3.5静止模式、该电流以微安级为单位。 我之所以使用该放大器、是因为它具有最大10uV 的偏移、所以我只想在开始实验之前确保、电流从35uA 变为1mA。

感谢您的帮助、抱歉我的英语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA226是否能够测量该范围  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件测量分流电阻器上的压降。 只要电阻器的尺寸正确、该器件就可以测量任何范围。

    通常、您希望电阻器尽可能大、以便误差远小于信号。 但您必须确保最大压降仍然足够小、不会影响您的实际电路。   µV、如果您希望最大压降为50mV、则电阻器为50mV / 1 mA = 50 Ω、而对于最小电流、电压应为35 µA× 50 Ω= 1750k Ω。

    (INA236越现代越好、也越便宜。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯。

    你好、

    除了 Clemens 所说的之外、 在测量非常小的电流时、您还希望器件的输入偏置电流尽可能小。 我们的新款器件(例如 INA236或 INA228/INA238)更适合此应用。  

    此致、

    Mitch