This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:TPS54062

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, TPS54062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1378630/xtr116-tps54062

器件型号:XTR116
主题中讨论的其他器件:XTR117TPS54062

工具与软件:

您好!

我将设计更改如下:

~的问题是、开关输出是 Δ V 68mA、而不是20mA 和 C11烧毁。  可否断接(悬空 GND 和环路 GND)不正确? 或者、问题可能出在哪呢?

我使用 XTR117和 TPS 、并希望有一个2线制变送器4 -20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么这是 TPS54062?  在2线制环路中、不可能使用超过4 mA 的传感器。 (对于只需要4 mA 的传感器、XTR117的内部 LDO 就足够了。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您毁坏的是 C11、直流/直流转换器肯定会有一些问题。  您能否在从环路中移除 XTR 的情况下测试直流/直流转换器、以便首先验证其功能?  能否确认直流/直流转换器上没有负载?

    此外、除了 Clemens 指出的外、为了使 XTR 保持精度、可以消耗的功率极少、线路上所有器件的总 IQ 必须小于4 mA。  我看到您选择了一个低功耗 DC/DC、所以它看起来应该可以工作、但是 DC/DC 输出上的负载将 增加总流耗。

    该线程已应用于支持 XTR 的团队、因此我们没有太多有关直流/直流转换器的其他信息。  如果这看起来确实是有关直流/直流转换器配置方式的问题、我们可以将其转交给他们的论坛、但我想先确保情况如此。

    此致、
    Mike