This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR106:无 A 的实际身体标记

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1377840/xtr106-actual-body-marking-without-a

器件型号:XTR106

工具与软件:

您好!

根据您网站上提供的数据表、PN: XTR106P 器件标识为 XTR106P A  
但是、我们针对 XTR106P 收到的实际器件标识只有 XTR106P、侧边没有"A"。 您能否说明为什么元件上没有字母"A"标记、而没有"A"标记是 PN:XTR106P 的正确标记? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jane:  

    [quote userid="582103" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1377840/xtr106-actual-body-marking-without-a 您能说明为什么组件上没有字母"A"标记、没有字母"A"标记是 PN:XTR106P 的正确标记吗?

    没有字母"A"标记表示它是较高的等级。 XTR106P 是不带"A"的正确标记。

    如果您从 TI 授权经销商处购买了这些器件、则无需担心来源问题。 如果这些是从未经授权的 IC 供应商购买的、我无法帮助您使用这些标记。 那里有许多假冒器件、我无法判断这是否为正品 XTR106P IC。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的回答。  

    TI 是否会提供 有关标记差异的附录? 因为引用产品说明书时会有点困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jane:

    下面捕获的图像是当前 XTR106可用性状态。 XTR106P 和 XTR106A 都处于激活状态、XTR106P 是更高等级。  

    https://www.ti.com/product/XTR106?bm-verify=AAQAAAAJ_____ 7mDfitNfsQVN3UWrIsCD9JLLJ2NJZGPVz4fxC02&Q1Q5zHSFACiefo802pT7gK1a2745bFcDZS5e0O8TZDBE4ILAKZIFGCkoZ6DPW Er_Vw

    请注意、数据表采用 BB 格式、且布局与最新数据表格式不同。 如果您有任何问题、我可以解释 P 和 PA 之间的差异。 某些东西的差异非常小,它只能在特定的列中被识别。 可能会根据这些微小差异对器件进行筛选。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond