This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL712:具有差分输出的最新比较器与 TL712相似?

Guru**** 2910530 points

Other Parts Discussed in Thread: TL712, TL3116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1378409/tl712-what-is-the-newest-comparator-which-has-differential-output-like-tl712

部件号:TL712
Thread 中讨论的其他器件: TL3116

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在寻找具有差分输出的新型 TI 比较器、例如 TL712。

什么是具有差分输出的最新 TI 比较器(如 TL712)?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如今、差分输出是不常见的。 这里列出了一个5V 器件、但其他器件具有不同的电气特性、并且并不是很新: ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html#116=Differential&358min=0.9;5

    现代快速比较器具有 LVDS 输出: ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html#116=LVDS 这将要求接收器件具有实际的 LVDS 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya:

    正如 Clemens 所说、"最新"全摆幅差分输出将是 TL3116系列。

    由于在纳秒内摆动整个5V 范围会成为一个问题(请记住 I=C*dV/dT)、因此要想更快地摆动就需要降低输出摆幅。 因此、速度更快的器件现在将具有 LVDS 或 ECL (±400mV)型输出。 它们是否需要全输出摆幅? 或者、它们是否可以使用 LVDS 输出?

    正如 Clemen 所展示的、最新的器件是具有 LVDS 输出的 TLV360x 或 TLV38xx 系列。