This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA351A:单电源1.8V 输入、在引脚5上添加偏移基准电源0.8V、波形失真

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: INA351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1378441/ina351a-single-power-supply-1-8v-input-add-a-offset-reference-power-supply-0-8v-to-pin-5-waveform-distortion

器件型号:INA351A
主题中讨论的其他器件:INA351

工具与软件:

嗨、Expert、

INA351使用单个1.8V 电源、在引脚5上添加偏移基准电源0.8V、原理图和布局如下:

添加0.8V 偏置没有任何影响、周期的下半部分不能正常拉动、偏置电压不会提升正弦波的负半部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    您说 添加了0.8V 辅助电源时、我想知道两个引脚上的输入电压是多少。  

    此外、我们还有一款非常有用的工具  、称为模拟工程师计算器、它可以帮助您根据输入共模、增益、电源和基准电压确定 Vout_max 和 Vout_min 是什么。 它是令人难以置信的帮助,了解限制。  

    此致、

    Robert Clifton