This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220-Q1:请求故障率

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1378126/ina220-q1-requesting-failure-rate

器件型号:INA220-Q1

工具与软件:

您好!  

能否获得此器件(INA220BQDGSRQ1)的故障率(FIT)?  

我使用的是基于 IEC 62380的电机控制任务剖面(表11 -汽车的任务剖面)。 平均温度~60摄氏度

首选置信水平至少为70%。 很乐意提供任何所需的其他信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashutosh、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    如果遵循这些步骤、您可以找到此信息。

    1)在主产品页面、点击"订购和质量"

    2) 2)向右滚动、然后单击质量、可靠性和封装信息标题下的"查看或下载"。

    3)您可以下载报告以供将来使用,或轻轻向下滚动并查看发布的结果。

    通过上面的示例、 可点击此处的链接来查找 INA220BQDGSRQ1的时基故障率。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis