This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA125:建议使用的电流激励电桥压力传感器

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA387, INA333, LM234, OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1376746/ina125-recommendation-for-current-excitation-bridge-pressure-sensor

器件型号:INA125
主题中讨论的其他器件:INA333LM234OPA388、OPA387

工具与软件:

我 希望为您推荐一款适用于高压力传感器(器件型号:NPI-15B-352ah)(需要恒定电流激励)的仪表放大器。

传感器的具体要求如下:

  • 输入激励 :1.0 mA
  • 满量程输出 :最小170mV、典型200mV

您能否建议一个合适的仪表放大器以及符合这些规格的电流源? 如果可用、请提供一个基准电路、以促进放大器与传感器的集成。

感谢您的时间和支持

此致、

Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、钱德拉、

    您能否提供一些有关您的应用的其他信息?

    • 所需的信号增益/输出电压是多少?
    • 可用的电源电压是多少?
    • 工作温度范围是多少?

    这将有助于我  为您的应用推荐正确的仪表放大器和电流源。

    谢谢!

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的及时响应。

    以下是您请求的详细信息:

    • 所需的信号增益/输出电压 :我们计划将仪表放大器输出连接到信号电平为3.3V 的单端 ADC。
    • 可用电源电压 :建议的电路板上有5V 和3.3V 的电源。
    • 工作温度范围 :工作温度范围是从-20°C 到+65°C。

    感谢您协助为我们的应用推荐合适的仪表放大器和电流源。

    此致、

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、钱德拉、

    INA333是您的应用的理想选择。

    ti.com/product/INA333  

    这是一款微功耗仪表放大器、具有轨到轨输出级和零漂移架构、可在整个温度范围内保持低失调电压。

    请参阅下面基于+/- 200mV 预期输入差分、使用~7.6V/V 增益进行的仿真。 当然、您可以通过更改 RG 电阻器来更好地适应所需的输入和输出信号。 仿真文件已附加。

    e2e.ti.com/.../INA333_5F00_LM234_5F00_Bridge_5F00_Sensor.TSC

    如果您要连接具有高采样率的 SAR ADC、您可能需要使用更快的运算放大器驱动 ADC 的额外增益级。  压力传感器应用 具有相对较 低的采样率更为常见、在这种情况下不需要额外的增益级。

    对于您的1mA 激励电流、我可以推荐 温度范围为-25°C 至100°C 的 LM234。

    https://www.ti.com/product/LM234 

    LM234数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm234.pdf)展示了一个用于消除温度系数的应用电路、该电路将在整个温度范围内提供更准确的电流。 请参阅 LM234数据表中的图15。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您推荐 INA333和 LM234以及支持的仿真结果。 您提供的解决方案看起来非常出色、非常适合我们的应用。

    我们正在 STM32H753微控制器上使用 SAR ADC、采样率小于1 MHz。 鉴于此设置、我同意 INA333应该足以满足我们的需求、但我正在考虑额外的增益级是否仍有助于确保 ADC 进行出色的信号调节。

    您能否就我们的采样率是否需要额外的增益级提供进一步的指导、如果需要、您能否推荐一个合适的速度更快的运算放大器来驱动 ADC?

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、钱德拉、

    感谢您提供更多信息。 我建议为您的电路增加一个 ADC 驱动器级。 对于16位@1MSPS、我建议使用 OPA388、因为它具有较宽(10MHz)带宽。 OPA388是一款 零漂移、零交叉、轨到轨输入和输出放大器、可在您的温度范围内保持高精度。  

    https://www.ti.com/product/OPA388 

    如果您使用的位数更少或采样率更低、您还可以考虑 OPA387、该产品与 OPA388类似、但在5.7MHz 下稍慢。

    https://www.ti.com/product/OPA387 

    再看看原理图、强烈建议使用一个低阻抗源来驱动 INA333基准引脚。 这将防止由于 INA333内部电阻器的分压器效应而产生的电压偏移。 如果您还没有板载基准驱动器、请考虑使用双封装 OPA 2. 388或 OPA 2. 387的转换以及使用额外通道作为基准驱动器、如下所示。

    https://www.ti.com/product/OPA2388 

    https://www.ti.com/product/OPA2387 

    e2e.ti.com/.../INA333_5F00_Bridge_5F00_Sensor_5F00_ADC_5F00_Drive.TSC

    此致、祝您设计顺利、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的响应和关于增益放大器的建议。

    我们计划使用双封装为 INA333基准引脚提供低阻抗源。 仿真结果看起来不错。 感谢原理图。

    我们将继续进行此设计。

    此致、

    Chandra