This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214-Q1:关于 INA214的 V+线路的问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1377614/ina214-q1-question-about-v-line-of-ina214

器件型号:INA214-Q1
主题中讨论的其他器件:INA214

工具与软件:

我有一个关于 INA214的问题

如果在 V+线路上使用3.3V  电压、IN+和 IN-可以识别多大的电压?

1.我用的是7.5V 的电压,是不是可以识别?  

   它是否能够识别0 ~ 26V 而不考虑 V+?

2.仅与输出端口相关的 V+电压。 ?

 如果 V+电压为3.3V、输出范围为 GND-0.3V ~ 3.3+0.3V。

 对吗?

谢谢

Taegon。 Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个输入端的共模范围与电源电压无关。 OUT 和 REF 引脚受 V+限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taegon。 Kim、

    感谢您的提问。  

    我同意 Clemens 的观点、IN+和 IN-引脚电压独立、无论 Vs 如何、电压范围均为(GND-0.3)至26V。另一方面、OUT 和 REF 由 Vs 设置、如 数据表的绝对最大值规格(表5.1)中所述。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈