This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:具有单端输入信号和单电源的正确输入电路

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1378393/pga855-correct-input-circuit-with-single-ended-input-signal-and-single-supply

器件型号:PGA855

工具与软件:

我使用 PGA855作为 ADS1602的驱动程序。 我附带一个单端信号(Vpp 0-15V)、偏移为7.5V。
如果输入级由单电源(+15V)供电、如何在输入端正确连接 PGA855?
能否将上述信号直接连接到两个输入? 
感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我假设您要将单端电压连接到正极端子输入端子、并将7.5V 直流电压连接到负极输入端子。  这将提供+/- 7.5V 的差分电压摆幅。  但是、对于 PGA855上的输入电压范围、任一输入端的电压(Vin+或 Vin-)必须低于正轨2.5V 到正轨、以及高于负轨2.5V:

    因此、在输入电压为15V 时使用电源将不起作用。  除非您:

    1)将电源电压增加到17.5V  
    2) 2)使用电阻分压器衰减 PGA 之前的信号
    3) 3)如果输入是交流信号、则对输入进行交流耦合。

    请告诉我是否可以使用上述3种情况中的任何一种、我们就能从这一角度出发。

    就有效输入范围而言、我们有一个计算器会根据每个输入/输出的配置方式显示有效的输入/输出范围:

    https://www.ti.com/tool/download/PGA85X-INPUT-OUTPUT-RANGE-DESIGN-CALC

    我们可以联系到其他人。 然后我们就可以从这里继续。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您的快速响应。

    我已经注意到了这个输入电压范围、这并没有问题、因为我在7.5V 左右振荡的信号不超过10Vpp。
    我只是不太确定 负输入端子的接线,这就是我问的原因。

    确切地说、我将我的信号连接到 正极输入端、将7.5V 直流电压连接到负极输入端。

    感谢您的帮助!

    译文:DeepL.com (免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    好的-如果有任何其他问题、请告诉我们!

    此致、

    Mike