Other Parts Discussed in Thread: OPA2210, OPA2140, INA849, INA851, PGA855
主题中讨论的其他器件: OPA2140、 INA849、 INA851、 PGA855
工具与软件:
尊敬的 TI:
我将 OPA2210用作分立式仪表前端、这样: 
我正在评估电路 CMRR、并根据我的结果、OPA2210提供的结果比 OPA2140更差。
OPA2140:10kHz 时为-110dB

OPA2210:10kHz 时为-100dB

从他们的数据表中可以看出、我使用10kHz 点作为参考。 OPA2210提供~130dB 的增益、而 OPA2140是110dB。 所以尽管有如此巨大的差异、我希望 OPA2210能够提供更好的 CMRR 性能。 此外、我还希望两个器件的 CMRR 都更好。
您能为该应用提供帮助吗? 主要目标是实现至少达100kHz 的高直流和交流 CMRR