This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:用于监控多个电源轨中的电流的单路电流监视器

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221, INA4235, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1378579/ina226-single-current-monitor-to-monitor-current-in-multiple-power-rails

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件:INA3221、 INA4235、

工具与软件:

大家好、团队成员:

与 INA226AIDGST 电流 监测器(这是一个单电流监测器 IC、只能监测一个电源轨的电流)类似、需要一个能够监测多个电源轨电流的单电流监测器 IC。

请建议您是否有任何符合我们要求的电流监视器。

此致、

P. Sam Durai.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA3221和 INA4235是多通道电流监测器。

    INA226具有 A0/A1引脚、因此可以在同一 μ I²C 总线上使用多个引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯。

    Sam、

    正如 Clemens 提到的、目前我们的多通道传感器是 INA4235 (较新版本)和 INA3221 (较旧版本)。 希望这些函数中的一个能够满足您的需求、否则您可以在同一总线上使用多个单独的 INA。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mitch