This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296B-Q1:输入路径上串联电阻高值的用例

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: INA296B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1378430/ina296b-q1-use-case-of-high-value-of-series-resistor-at-input-path

器件型号:INA296B-Q1

工具与软件:

我们需要监测通过40m Ω 分流电阻的电流。

出于诊断目的、我们计划在 IN+和 IN-引脚以及分流电阻器之间串联1K Ω 电阻器。

现在问题是、

1.是否允许 INA296B-Q1器件的 IN+和 IN-引脚前面存在1K 欧姆电阻?

2.在 INA296B-Q1器件的 IN+和 IN-引脚前面具有高输入电阻对功能有何影响?

3.是否有任何公式或仿真可用于估算 INA296B-Q1器件对该配置的影响?