This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310A-Q1:输入路径上高阻值串联电阻的用例

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA238, INA310A-Q1, INA190, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1378417/ina310a-q1-use-case-of-high-value-of-series-resistor-at-input-path

器件型号:INA310A-Q1
主题中讨论的其他器件: INA190、 INA228、INA238

工具与软件:

我们需要监测通过40m Ω 分流电阻的电流。

出于诊断目的、我们计划 在 IN+和 IN-引脚以及分流电阻器之间串联1K Ω 电阻器。

现在问题是、

在 INA310A-Q1器件的 IN+和 IN-引脚前面是否允许有1K Ω 电阻?

2.在 INA310A-Q1器件的 IN+和 IN-引脚前面具有高输入电阻对功能有何影响?

是否有任何公式或仿真可用于估算 INA310A-Q1器件对该配置的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devendhiran:

     逐点解决您的问题:


    1.不建议将1k 电阻与输入引脚串联、最大允许为10欧姆。

    2.将大输入电阻与输入引脚串联时;(i)现在存在额外测量误差的来源(ii)精度损失增加以及(iii)电阻两端的压降不匹配。

    3.在本页的设计和开发部分、有一个 PSPICE 模型可用于对 INA310进行仿真  

    https://www.ti.com/product/INA310A-Q1?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=asc-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-wwe_cons&utm_content=INA310A-Q1&ds_k=INA310A-Q1&DCM=yes&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIn5zD9uf0hgMVIUl_AB3OzgKcEAAYASAAEgJqBfD_BwE&gclsrc=aw.ds#design-tools-simulation

    您可以在以下数据表的第8.1.2节中找到输入滤波器设计限制。
     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina293.pdf?ts = 1719253617346&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FINA293

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika Senthil:

    感谢您的答复。

    我们 TI 是否有任何允许在输入路径中使用1K 电阻的差分或电流感应放大器?

    此致、

    Devendhiran K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devendhiran:

    我们的超精密电流放大器系列具有 nA 级输入偏置电流、因此可支持使用≤1k 电阻器进行输入滤波。 但是、它的共模范围将不像 INA310那样宽。  
    我已附上 INA190数据表供您参考。
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina190.pdf?ts = 1719329938135&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FINA190

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您选择"INA190"器件 、该器件在偏置电流方面不错、但相对于输入引脚上允许的最小负共模电压范围、它仅为-0.2V。  

    在汽车现场外部接口中非常常见的负脉冲或浪涌干扰期间、我们需要如何保护输入引脚?

    在我们的设计中、两个 INA190输入引脚都可以直接连接至外部连接器引脚、而外部连接器引脚可能会暴露在负脉冲或浪涌条件下。

    您是否建议了实现此目的的方法?

    此致、

    Devendhiran K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在寻找一款具有以下要求的电流检测放大器或任何差分放大器。 它们是、

    1.单个5V 电源操作
    2. 50V/V 增益配置或可调节
    3、双向电流测量是可能的。 (如果我们得到的部件价格较低、也可以是单向的)
    4.最小连续共模输入电压需要≤-20V
    5.最大连续共模输入电压需要≥+40V
    6.共模输入阻抗必须≥100K 欧姆
    7.差模输入阻抗应为≥100K 欧姆(但不是必需的)
    8、输入偏置电流必须在 nA 级范围内,以便在输入路径中使用1k 电阻

    如果规格与上述要求匹配、请建议任何器件。

    此致、

    Devendhiran K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devendhiran:

    从电流放大器的模拟端来看、我们没有能够满足您所有要求的器件、例如 INA241和 INA296可维持-20V 的电压、但并不能满足您的输入阻抗和输入偏置要求。 但是、我们的数字电流放大器 可以满足您的要求、我建议使用 INA238或 INA228、您可以添加隔离电路 以保护输入引脚、如下图所示。 我随附一个参考设计供您参考: https://www.ti.com/tool/TIDA-00313 

    此致!

    Mallika Senthil